Contacto

Menú de inicio

Languages

UC-Cabinet
Armarios subterráneos
City & Travel

UC-Cabinet - Armarios subterráneos

Armarios de acero inoxidable con base de hormigón para uso subterráneo e ideales para la instalación de todo tipo de equipos de conectividad temporal.

 

En la medida que compartimos el mismo espacio con un número mayor de personas, las áreas públicas comunes como calles, plazas y parques se utilizarán con mayor frecuencia y generarán una fuerte demanda de soluciones que consigan evitar obstáculos físicos en estas áreas.

 

GE Industrial Solutions, uno de los más importantes proveedores de cajas y armarios de distribución ha creado los armarios subterráneos UC-Cabinet y específicos para esta finalidad. Los armarios UC-Cabinet son cajas de distribución subterráneas que permiten instalar todo tipo de equipos para conexión permanente o temporal. La característica diferenciadora de los armarios UC-Cabinet es que pueden permanecer bajo tierra tanto en estado activo como inactivo, de forma que no se convierten en un obstáculo en ninguno de los casos.

 

Pueden utilizarse, entre otras aplicaciones, para conexiones temporales de la red eléctrica para mercados, ferias y otros tipos de eventos. También resultan particularmente adecuados para conexiones permanentes, distribución de la energía de baja tensión, conexionado de fibra óptica y conexiones y equipos informáticos, o para la instalación de dispositivos auxiliares para la telefonía móvil.

 

Puede aplicarse un acabado a las partes superiores de los armarios UC-Cabinet subterráneos para que se integren estéticamente en el entorno.

 

UC-Cabinet - El principio de la campana de inmersión

El principio del armario UC-Cabinet está basado en el de la campana de inmersión. Una campana de inmersión es un compartimiento de 5 paredes sellado herméticamente. En condiciones normales, la abertura está en la parte inferior, de forma que en caso de elevación del nivel del suelo, la parte inferior queda totalmente cerrada por el agua.

 

A medida que sube el nivel del suelo, el aire de la caja hermética se comprime hasta alcanzar un equilibrio entre la presión del aire y la fuerza ejercida por el aumento de agua, y en este punto de equilibrio el agua no subirá más (ley de Boyle).

 

Aunque el armario UC-Cabinet quede totalmente sumergido en agua, por ejemplo en caso de inundaciones, lluvias fuertes, etc., la burbuja de aire atrapado en el compartimiento hermético mantiene un tamaño suficiente para impedir que los armarios o dispositivos que se han instalado en el interior entren en contacto con el agua.

Servicios Relacionados